Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Налив в автоцистерны – безопасность благодаря надежному партнерству

Компания Endress+Hauser обеспечивает комплексное решение под ключ для международного дистрибьютера химической продукции

В практике компании Nexeo нанимать несколько подрядчиков для реализации проекта. Такой подход не только малоэффективен, он влечет за собой проблемы с последующей технической поддержкой, что, в частности, выражается в непоследовательности обновлений программного обеспечения. После запуска двухгодичной программы повышения безопасности персонала, оборудования и окружающей среды компании Nexeo потребовалась точная бесперебойная автоматическая система налива автоцистерн, которую можно легко внедрить на 26 предприятиях.

Погрузка в компании Nexeo

Результаты

  • Система "одного окна" для решения любых вопросов, возникающих при реализации проекта

  • Повышение безопасности для персонала

  • Увеличение производительности и эффективности

  • Более оперативное реагирование на изменение рыночной конъюнктуры

  • Повышение качества продукции, и как следствие, рост удовлетворенности заказчиков

комплексное решение

Сотрудничество с Endress+Hauser по-настоящему взаимовыгодно. Новая система позволила нам быстрее загружать продукцию в автоцистерны, при этом гарантируя безопасность для персонала, что ускорило доставку продукции и повысило эффективность.

Решения Nexeo
USA

Задача заказчика

Для безопасной погрузки опасной и дорогой продукции компания Nexeo в первую очередь нуждалась в точной и надежной системе измерения (расхода и уровня), во вторую очередь, в грамотно разработанной и внедренной системе управления, обеспечивающей производственную безопасность и экономящей время при погрузке сырья. Компания Nexeo нуждалась также в решении, которое могло снизить время погрузки, не сказываясь при этом на качестве продукции. Внедрение нового решения на 26 предприятиях оказалось делом нешуточным, потребовавшим оптимизации управления проектом.

Наше решение

  • Полный контроль реализации проекта, в том числе выполнение функции генерального подрядчика

  • Инжиниринг по месту эксплуатации

  • Пусконаладка и обучение персонала

  • Круглосуточные поддержка и устранение неисправностей

  • Защита от перелива (сигнализаторы предельного уровня)

  • Системы безопасного налива и массового учета для автоцистерн

  • Полное инженерно-техническое обеспечение

  • Система управления и дисплейная панель Rockwell Automation Allen Bradly® CompactLogixTM

  • Общая кнопка аварийного останова

  • Встроенные весы, насос, заземление и экранирование

  • Система вентиляции шкафа управления

  • Дистанционная поддержка сервиса VPN

Партнерство освободило Nexeo от необходимости заниматься управлением проекта

Руководители проектов и инженеры Endress+Hauser полностью управляли проектом, став генеральным подрядчиком и единым координационным центром проекта. Если раньше компании Nexeo приходилось нанимать менеджера проекта самостоятельно, что требовало временных и финансовых затрат, теперь специалисты компании Endress+Hauser взяли под свой контроль ход проекта и реализацию его этапов.

Инжиниринг по месту эксплуатации

Благодаря тому, что специалисты Endress+Hauser выполняли необходимые инжиниринговые задачи непосредственно на месте эксплуатации, компания Nexeo смогла:

  • Снизить общие затраты на проект

  • Оптимизировать график проведения работ, что ускорило срок реализации проекта

  • Снизить риски

  • Увеличить эффективность за счет быстрого реагирования на текущие изменения и адаптации к новым условиям

Обеспечить безопасность налива автоцистерн

Для оптимизации процесса безопасного налива дорогостоящих, взрывоопасных жидких продуктов в автоцистерны компания Endress+Hauser встроила в процесс загрузки на предприятиях Nexeo систему массового учета и защиту от перелива для уменьшения связанных рисков и повышения эффективности. Компания Endress+Hauser оборудовала все весы, насосы, систему заземления и экраны, а также приборы для измерения превышения уровня кнопками аварийного останова, выключателями насосов и аварийными реле для защиты от образования электростатического разряда или от перелива.

Контакты

  • ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"

    ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"

    ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж

    050040, Almaty/Алматы

    Казахстан

  • ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"

    ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"

    ул. Зеина Шашкина 24, БЦ "K-Plaza", 4 этаж

    050040, Алматы

    Казахстан