Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Цифры и факты

Важные факты о компании и удивительные цифры: здесь вы получите полное представление об Endress+Hauser.

От небольшой компании - до мирового лидера

В 1953 году двое, казалось бы, разных людей встретились, чтобы создать компанию в частной квартире. Это были высокий и статный 29-летний инженер из Швейцарии Георг Эндресс и 58-летний управляющий немецкого банка Людвиг Хаузер, пожилой человек хрупкого телосложения. В тот момент они и не подозревали, что только что заложили фундамент для глобальной истории успеха.

More about our history

Со временем Endress+Hauser стал ведущим мировом производителем и поставщиком товаров, решений и услуг для измерений и автоматизации производственных процессов Приборы, решения и услуги, которые предлагает Endress+Hauser, дают заказчикам ценные знания об их процессах, позволяют улучшать качество продукции, эффективно работать при минимальных издержках и при этом бережно относиться к безопасности сотрудников и окружающей среды.

Сотрудники

  • 30%

    руководящих должностей в компании должны занимать женщины к 2030 году. Наша цель - нанимать больше женщин на работу в Endress+Hauser. Мы стремимся к тому, чтобы женщины составили 40% сотрудников компании. 

  • 112

    nationalities work for the Endress+Hauser Group.

  • 10 years

    is the average length of employment.

Достижения

  • 8,900

    patents and patent applications protect Endress+Hauser’s intellectual property.

  • 71

    points out of 100 were received in the international EcoVadis sustainability rating 2023.

  • 20

    new products and 3,100 device options were launched in 2022.

Poveşti

  • 133,049 km

    were covered in sporting activities by the Endress+Hauser Water Challenge in 2023. That is as much as three times around the earth. The resulting donations were used to build two water houses in Vietnam.

  • 3000 миллиметров

    достигает самый большой расходомер Endress+Hauser в диаметре.

Загрузки

    • Факты о компании
    Штаб-квартира в Райнахе

    Факты о группе компаний Endress+Hauser

    • Факты о компании

    Endress+Hauser Group